version anglaise - Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact

Vente à distance de composants mécaniques

Vente à distance de composants mécaniques

Accueil - Foire aux questions - Roues et vis sans fin

   Suivi des colis :  

Une autre question ?

Contactez-nous !

Les roues et vis san fin

  1. Quelle est l'utilité d'un système roue et vis sans fin 
  2. Que faire en cas d'usure d'un système roue et vis sans fin ?
  3. Comment utiliser les roues pour vis sans fin à rattrapage de jeu ?
  4. Pouvez-vous réaliser des roues et vis sans fin spéciales ?
  5. Comment déterminer les principales caractéristiques d'un couple de roue et vis sans fin ?

1. Quelle est l'utilité d'un système roue et vis sans fin ?

couple roue et vis sans finCe système autorise un rapport de réduction important. Dans certaines conditions, le système peut être irréversible. Le rendement du système est faible. Il augmente en même temps que l'angle d'inclinaison de la denture. Le sens d'hélice est le même pour la vis et pour la roue.

2. Que faire en cas d'usure d'un système roue et vis sans fin ?

Il n'y a pas de standardisation pour les roues et vis sans fin. En cas de panne, il faut remplacer l'élément défectueux par un élément strictement identique : il faudra, la plupart du temps, le fabriquer selon modèle. En effet, chaque fabricant choisi le diamètre de vis qu'il désire. Cela influe sur l'angle d'hélice, le diamètre primitif et sur l'entraxe.

3. Comment utiliser les roues pour vis sans fin à rattrapage de jeu ?

vis à rattrapage de jeuComme leur nom l'indique, ces roues permettent de rattraper le jeu de fonctionnement d'un couple de roue et vis sans fin classique. Des ressorts sont placés dans des gorges entre deux roues de même dimensions, solidarisés axialement par un circlips. Au montage, il faut décaller les deux disques de quelques degrés pour comprimer les ressorts afin de pouvoir rattraper le jeu.

Attention, les roues pour vis sans fin à rattrapage de jeu s'utilisent avec des vis à un seul filet.

4. Pouvez-vous réaliser des roues et vis sans fin spéciales ?

Oui, nous pouvons réaliser des couples de roue et vis sans fin sur mesure. Contactez notre service technique au

5. Comment déterminer les principales caractéristiques d'un couple de roue et vis sans fin ?

 Pour les vis sans fin

 

Quatre paramètres principaux caractérisent une vis sans fin

  • le pas p
  • le nombre de filet Z
  • le diamètre extérieur d
  • le sens d'inclinaison de la denture et l'angle d'hélice

Ces paramètres sont liés par une relation mathématique compliquée.

 

L'angle d'hélice est difficile à contrôler. Le sens d'inclinaison de la denture se fait visuellement : tenez la vis en position verticale : lorsque les filets montent vers la droite, le filetage est incliné à droite, et lorsqu'ils montent vers la gauche, le filetage est incliné à gauche.

filetage à gauche filetage à droite
filetage incliné à gauche filetage incliné à droite

 

Pour mesurer le pas, prendre la cote d'un sommet d'un filet au sommet suivant.

mesure du pas

 

Pour contrôler le nombre de filet, il faut regarder le nombre de départ de filet (regarder la vis dans l'axe, ou face à l'alésage).

mauvais comptage des filets compter le nombre de filets de la vis
Il ne faut pas compter les filets de cette façon Il faut les compter dans ce sens

 

 Pour les roues pour vis sans fin

 

uatre paramètres principaux caractérisent une roue

  • le module m
  • le nombre de dents Z
  • le diamètre extérieur de
  • le sens d'inclinaison de la denture et l'angle d'hélice

Les trois premiers paramètres sont liés par la relation mathématiques
de = m x (Z+2) ou m = de/(Z+2) ou Z = (de/m)-2

 

La détermination du sens d'inclinaison de la denture se fait visuellement (poser l'engrenage à plat sur une table : si les dents montent vers la droite, la denture est inclinée à droite, si les dents montent vers la gauche, la denture est inclinée à gauche.

 

L'angle d'hélice est difficile à contrôler. Le seul moyen est de faire fonctionner la roue avec la vis sans fin prévue (même module, même nombre de filet).

roue et vis non compatibles roue et vis compatibles
Cette vis 4 filets ne peut pas fonctionner avec cette roue prévue pour un filet. En revanche, cette roue et cette vis sont compatibles

Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact

copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+

Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland

composants mécaniquesconvoyageéléments de transmissionentraînement linéaire
guidage linéaireguidage en rotationroues dentées