version anglaise - Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact

Vente à distance de composants mécaniques

Vente à distance de composants mécaniques

Accueil - Foire aux questions - Réducteurs de vitesse

   Suivi des colis :  

Une autre question ?

Contactez-nous !

Les réducteurs de vitesse

  1. Quand peut-on parler d'irréversibilité ?
  2. Peut-on utiliser un réducteur à l'envers en tant que multiplicateur ?
  3. Quand doit-on changer la graisse d'un réducteur ?
  4. Est-ce que HPC réalise des réducteurs sur mesure ?

1. Quand peut-on parler d'irréversibilité ?

réducteur à roues et visTout d'abord, précisions ce qu'est l'irrévesibilité : lorsqu'un couple est exercé sur la sortie d'un réducteur et que l'entrée ne bouge pas, on considère qu'il est irréversible.

 

Attention, il ne faut pas confondre irréversibilité et rotation dans un seul sens : un réducteur irréversible peut tourner dans les deux sens en entrée, et par conséquent en sortie. Peu de réducteurs sont irréversibles. Seuls les réducteurs à roue et vis sans fin comportant un faible angle d'hélice ont cette propriété.

 

Concrètement, les réducteurs avec un seul filet sur la vis sont irréversibles. Les réducteurs comportant plus de trois filets sur la vis sont réversibles.

 

L'angle d'hélice présent sur les vis à deux filets ne permet pas de dire que le système est irréversible: en fonction des conditions d'utilisation, le réducteur sera ou ne sera pas réversible.

 

Dans le doute, si l'irréversibilité est recherchée, il ne faut pas utiliser de réducteur à deux filets. En résumé, seuls les réducteurs à roue et vis sans fin à un filet sont irréversibles.

2. Peut-on utiliser un réducteur à l'envers en tant que multiplicateur ?

réducteur à roues et vis à flasqueLes réducteurs HPC sont conçus pour réduire une vitesse.

 

Bien que la majorité de ces réducteurs soit réversible (l'entrée tourne si l'on fait tourner la sortie), il ne faut pas les utiliser en temps que multiplicateur.

 

Leur utilisation en sens inverse crée des contraintes internes qui peuvent les endommager irrémédiablement.

 

Par conséquent, la garantie de 13 mois sur les réducteurs HPC ne peut s'exercer dans le cas d'une utilisation inversée.

3. Quand doit-on changer la graisse d'un réducteur ?

Les réducteurs HPC sont graissés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.

 

Certains réducteurs disposent d'un graisseur: ce dernier sert à remplir de graisse le réducteur lors de son assemblage, et ne doit plus servir par la suite.

 

En aucun cas, un réducteur HPC ne doit être ouvert pour entretien sans notre accord.

Contactez au préalable notre service technique au

4. Est-ce que HPC réalise des réducteurs sur mesure ?

Oui. Communiquez-nous par Email ou par fax les spécificités de vos applications. Quelle que soit la quantité, petite ou grande série, nous pouvons nous adapter. Pour voir des exemples de réalisations, cliquez ici

Retour à la foire aux questions

Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact

copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+

Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland

composants mécaniquesconvoyageéléments de transmissionentraînement linéaire
guidage linéaireguidage en rotationroues dentées